This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84824:将其用作转换器+功率 MOSFET

Guru**** 2531270 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM84824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879492/tpsm84824-use-it-as-a-converter-power-mosfet

器件型号:TPSM84824

大家好、

我计划将 TPSM84824用作 LED 电路设计的直流转换器和功率 MOSFET。 能否通过下拉 TPSM84824上的 EN 引脚来关闭 LED? 我已经在 EVK 上对其进行了测试、它工作正常。 但是、我想知道是否建议使用该方法。

谢谢、

景文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingwen,

      当您提到功率 MOSFET 时、您是指转换器的内部 MOSFET 还是有任何其他电路?

    频繁下拉 EN 引脚没有任何问题。 但是、您能不能快速地绘制电路并分享它、以便我们提供反馈?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我打算使用内部 MOSFET。 我希望向下拉 EN 引脚、以"关闭" LED。 在下面的原理图中、我计划使用 R1下拉 EN 引脚、将其设置为正常关断。 将8V_EN 引脚连接到 GPIO 以切换 LED。 工作正常吗? 我是否应该添加一个额外的电路来实现切换功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jingwen,

       当 EN 引脚关闭时、您需要对 Vout 进行放电、以防止 LED 关闭。 如果输出电容保持电压、即使 EN 引脚被关闭、LED 也不会关闭。 此外、LED 的亮度通常是 LED 电流的函数。 因此、使用恒压源驱动 LED 在制造时会导致不同设计的亮度变化。 通常、恒定电流源用于驱动 LED。

    此外、EN 引脚的关断频率应足够低-将其开/关过快、也不会为 Vout 放电提供足够的时间。

    设计时需要记住的事项。  

    此致、

    Gerold