This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:并联充电和电量监测两个不同的锂聚合物电池

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561EVM-011, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878360/bq27z561evm-011-charging-and-fuel-gauging-two-different-lipo-batteries-in-parallel

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561

我有一个由电池供电的小型便携式设备、我想用一个额外的外部电池来延长其使用时间。  这两节电池为3.7V 锂聚合物、尺寸不同:小型电池约为70mAh、大型外部电池约为280mAh (但可能会高达1800mAh)。

但是、在拔下或交换较大的外部电池时、我希望器件保持"打开"状态、同时仍连接小型内部电池。  然后、我将重新连接新充电的较大外部电池、或者在总电量不足时并联充电。

使用 BQ27Z561EVM-011对这种1S2P 配置进行电量监测和充电时、我会面临哪些挑战?

是否有关于电源路径管理或其他问题的建议?

请告诉我。

谢谢、

Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、

    bq27z561电量监测计是一款电池组侧电量监测计。 这意味着它需要在整个时间内测量相同的电池。 这种将大电池换成不同尺寸的做法不是此监测计能够支持的。 可能发生的巨大变化是总容量会破坏我们的监测算法。 即使交换相同电池类型和大小的行为也会产生问题。 阻抗曲线可能不同、或者一个的老化程度大于另一个。  

    总之,我认为这不是正确的解决方案。 我建议使用"系统侧"监测计、例如 bq27531。 这些通常涉及系统交互、但更适合电池交换。  

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric。  我将仅使用一节电池。  但我需要有关"电池组侧"和"系统侧"电量监测计配置之间差异的更多信息。

    是否有白皮书或其他参考/培训材料可以更充分地解释差异?

    还有适用于 bq27531的评估套件吗?  请告诉我。

    谢谢、

    Carl Olen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的 EVM。

    http://www.ti.com/tool/BQ27531EVM