主题中讨论的其他器件: BQ27Z561
我有一个由电池供电的小型便携式设备、我想用一个额外的外部电池来延长其使用时间。 这两节电池为3.7V 锂聚合物、尺寸不同:小型电池约为70mAh、大型外部电池约为280mAh (但可能会高达1800mAh)。
但是、在拔下或交换较大的外部电池时、我希望器件保持"打开"状态、同时仍连接小型内部电池。 然后、我将重新连接新充电的较大外部电池、或者在总电量不足时并联充电。
使用 BQ27Z561EVM-011对这种1S2P 配置进行电量监测和充电时、我会面临哪些挑战?
是否有关于电源路径管理或其他问题的建议?
请告诉我。
谢谢、
Carl Olen