This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:TPS22990

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878732/tps22990-tps22990

器件型号:TPS22990

大家好、

我在系统断电时遇到一些问题。  

当 VIN (+5V_SBY)约为1.6V、缓慢放电(如图所示)时、Vout 在1.26V 附近出现尖峰。

此时、Von 约为0.74V。 请告知发生了什么以及如何避免这种症状。  

Thankse2e.ti.com/.../TPS22990_5F00_5VS_5F00_SPIKE.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我们下周初再见。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    您是否可以尝试将设计的输出电容增加到大约100uF、以便在此处进行测试? 这里可能会发生的情况是输入突然关闭、并且存在反向电流情况。 我们通常建议输入输出电容比为10:1、以防止出现此类情况。