This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS23881:TPS23881是否可与不符合 IEEE 802.3bt 标准的"5类"器件进行互操作?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879472/faq-tps23881-is-the-tps23881-interoperable-with-non-compliant-class-5-devices-that-were-designed-to-receive-25-5w-prior-to-the-ieee-802-3bt-standard

器件型号:TPS23881

TPS23881是否可与在 IEEE 802.3bt 标准之前设计为接收25.5W 以上功率的不兼容的"5类"器件进行互操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在符合 IEEE 802.3bt 标准之前,某些 PD 器件选择使用较高(即“5类”)分级电流,以将自身识别为能够消耗25.5W 以上功率的非标准负载 (4类–2类)。这些器件有时称为"5类"器件、与符合 IEEE 802.3bt 标准的5类器件不同。 符合 IEEE 802.3bt 标准的5类器件提供两种不同的分类电流:前两个分类手指上的4类(40mA)、第三和第四个分类手指上的0类(<5mA)。 不符合 IEEE 802.3bt 标准的5类器件在分类期间呈现50mA 以上的电流。

    但是、TPS23881可以为不符合标准的5类器件供电、因为它们不符合标准、因此需要使用主机(I2C)控制从手动模式供电。 请参阅以下幻灯片、了解如何使用 TPS23881 GUI 为不合规的"5类"器件加电:

     

    此致、

    Brett Colteaux