This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R150:询问并联应用电路

Guru**** 2517930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879106/lmg3411r150-inquire-parallel-application-circuit

器件型号:LMG3411R150

您好、先生、

我是否可以向您学习 LMG3411R150是否可以用于 并联应用电路?

如果是、您是否有任何数据或参考电路可以分享给我?

如果没有,我是否知道原因?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    感谢您的支持! 是的、您当然可以并联使用我们的 GaN 器件。 如果您在 此处查看 LMG3411R150数据表、您可以在第9.3节中看到有关并联器件的一些提示。 然而、遗憾的是、我们目前没有这方面的原理图。  

    请告诉我这是否有帮助。  

    谢谢、  

    Arianna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Arianna、

    感谢你的答复。

    您能让我更好地了解一下在  并联应用电路中使用 GaN 的风险吗?

    请随时向我发送邮件。

    谢谢你。

    陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:  

    您还可以参阅 之前的 E2E 主题、了解更多详细信息。  

    如果没有其他问题、请随意关闭主题。  

    谢谢、  

    Arianna