This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28610:查询欠压功能详细说明

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879115/ucc28610-inquire-brown-out-function-detail-description

器件型号:UCC28610

您好、先生、

我是否可以从您的中了解 UCC28610 欠压功能详细说明?

如何触发 掉电以及 VDD 复位是如何发生的?

如果我仅触发 欠压但未触发 VDD 复位、这是否意味着将有750ms 的消隐计时器?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    我查看了数据表、似乎找不到有关如何计算欠压阈值的任何信息。

    我确实找到了以下 e2e 链接、其中讨论了如何设置输入欠压(欠压)。  看看它、它会告诉我这是否有用?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我将向您发送电子邮件以供进一步讨论。

    谢谢你。

    陈爱德华