This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25619:需要 PMID 从 VBUS 无缝转换为升压、也需要升压到 VBUS

Guru**** 2810715 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25619

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879450/bq25619-need-pmid-to-seamlessly-transition-from-vbus-to-boost-and-also-boost-to-vbus

器件型号:BQ25619

当25619处于升压模式时、我需要使 PMID 上的电压无缝变化、当我拔下 VBIS 并重新启动升压模式时、我需要插入 VBUS

BQ25619的数据表图41和42显示了我尝试避免的特性  在图41中、我看到 VPMID_GOOD 变为低电平、这表示在 PMID 从升压稳压器接收电源时、插入 VBUS 时 VPMID 下降了300ms。  当插入 VBUS 时、我需要 VPMID 保持良好状态。  换言之、需要 PMID 直接从 Vboost 变为 VBUS。  图42显示、拔下 VBUS 后、VPMID_Good 会在50ms 内变为低电平。  同样、当 VBUS 断开时、我需要 VPMID 保持正常。  无论 VBUS 连接到25619还是 VBUS 从充电器上拔出、我都希望 PMID 在升压模式和 VBUS 之间实现无缝转换。  如果25619无法提供无缝转换、任何人都可以推荐能够实现无缝转换的电池充电器

 

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    目前、我们的充电器在反向 OTG 模式或升压模式下运行、无法在两种模式之间实现无缝转换。 模式间转换速度最快的器件为~15ms、对于大多数负载条件而言、该时间仍然过长(需要大量电容)。  

    此致、

    Joel H