This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:UTD 和 UTC 保护

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQ76952, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879404/bq78350-r2-device-fw-utd-and-utc-protection

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350BQ76952BQ76942

我们使用的是 BQ78350、它配置为基于3个电池上的外部热敏电阻进行读取和保护。

根据技术参考手册、我可以使用 DA 配置寄存器中的 CTEMP 位选择电池温度保护源。 我可以选择该源、最大值或平均值为3个热敏电阻。

我想将这3个输入的最小值用于充电和放电中的欠温保护(分别为 UTC 和 UTD)

我想将这3个输入的最大值用于充电和放电中的过热保护(分别为 OTC 和 OTD)

我还想根据此保护功能禁用 FET。

我看不到任何允许我执行这些功能的配置、这似乎很奇怪。 如果我缺少任何东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prasanna、

    正确的是、提供的两个选项是使用温度读数的平均值或最大温度读数来鉴定温度故障。 在低温条件下、由于电池温度应非常接近、因此平均值可能还可以。 FET 选项寄存器中的[OTFET]位控制 FET 是否在过热条件下禁用。 在低温下没有类似的设置。

    根据 JEITA 标准、您通常需要降低高温下的充电电压并降低低温下的充电电流。  

    如果您需要更多 FET 控制配置选项、您可能需要查看我们即将推出的系列监控器- BQ76942和 BQ76952、它们在 FET 选项中提供了更多的灵活性。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您的快速响应。  

    我们不对电池组使用智能充电器。 当温度< 0°C 时、我想打开充电 FET。

    但是、我们通过 MCU 实现了 FET 控制、我可以在本例中使用该控制。 但我希望使用 TI 器件提供所有保护。

    谢谢、此致、

    Prasanna