This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164 Vin 低于 Vout

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879366/lm5164-lm5164-vin-lower-than-vout

器件型号:LM5164

各位同事好!  

我的客户在 LM5164中需要设计什么、因此他有以下问题:

如果 Vout 设置为15V、Vin 低于15V、低至6V 会发生什么情况。(未使用 UVLO)

此致、

弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗洛里安

    LM5164将继续在低至6V 的电压下运行。 输出将随输入下降。 当 VIN 接近 VOUT 时、SW 节点的占空比会增加。 LM5164支持高达99%的占空比、因此输出约为(VIN*0.99 - IOUT*RDSON_HS -电感器的 IOUT*DCR)、其中 LM5164高侧 FET 的 RDSON 典型值为0.725m Ω。

    Sam