This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:备选 FET

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879287/csd18543q3a-alternative-fet

器件型号:CSD18543Q3A

嗨、大家好  

我的客户正在使用 BF800 JFET、并考虑 使用2N4339、我们可以提供什么替代方案?

高阻抗或超高阻抗均可满足…Ω 的要求。 它适用于热电探测器、请参阅下文…。

 

 

我们的目标是的关键用户参数

电源电压

2.4至2.6V

目标截止电压(Vgs off)

-0.5至-1.7

 

 2N4339应该起作用、但 我们能否为 TI 替代产品提供帮助?

谢谢

Rodney  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney、

    我们不提供 JFET 器件、遗憾的是、我们没有替代器件。