This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146-Q1:LM5146:VCC 生成问题

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878973/lm5146-q1-lm5146-vcc-generation-issue

器件型号:LM5146-Q1

我们在降压转换器中使用此 IC 将48V 降压到12V,但在36V 或48V IC ID 下,由于 UVLO 高于1.2V,我们面临着不生成7.5V 电压的问题。

7.5V VCC 在66V 时生成、然后在 REST 输入范围(36V 至72V DC)中保持恒定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您是否意味着在电路上电时、VCC 无法达到7.5V、直到 Vin 升高到66V、然后 Vcc 可以在所有输入范围内保持7.5V?

    您能否尝试移除电路中的 MOSFET 以查看 Vcc 是否具有相同的行为或您是否在 Vcc 处增加了任何负载? VCC 具有有限的电流能力,典型的短路电流限制为50mA

    谢谢


    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    VCC 问题已经解决、它是去耦电容器问题、我们没有连接去耦电容器、因此它不是额定 VCC、

    现在、我们已经连接了去耦、它将生成 VCC-7.5V、

    以下查询需要您的帮助:

    查询:

    1.现在 我们已经连接了 MOSFET,在无负载的情况下,我们将获得12V 的输出,  

    2.但在无负载时,输入电流为70mA,并观察 IC 发热情况。

     

    什么应该是理想的无负载输入电流?

    谢谢、此致、

    Mahesh Kohale

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我假设您在 FPWM 上工作,因此 IC 由于 Vcc 需要提供 MOSFET 驱动电流而产生功率损耗,并且内部 LDO 上有 Vin-7.5V 压降,这可能会导致 IC 出现一定的功率损耗。

    您可以尝试按照数据表图30配置 Vcc 引脚、也可以将 FPWM 模式更改为 DCM 模式查看任何改进。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的,我们正在进行 FPWM 工作,我们的输出电压为14V,是否可以为 VCC 引脚提供14V 电压。

    IC 关断125度或150度时的最高温度是多少。

    好的,我将进行外部配置,如图30所示。

    为什么该 IC 温度未在仿真中显示。

    Mahesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    最大 VCC 电压为14V、因此您可以使用齐纳二极管添加电阻器来钳制 Vcc 电压。 IC OTP 将约为175C、返回温度将为155deg C

    通常,对于控制器,IC 不是最热的部件,不同的 PCB 和层也会影响热量,因此很难模拟 IC 温度。 但对于高电压和高功率应用、我们建议使用 Vo 或其他电压轨的外部偏置来降低内部 LDO 功率损耗。

    谢谢

    李丹尼尔