This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2556-Q1:电流限制电路、允许在电流 x1.6上运行1ms

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878881/tps2556-q1-the-current-limit-circuitry-to-allow-1ms-over-current-x1-6

器件型号:TPS2556-Q1

大家好、

Apple CarPlay 要求测试160%次电流测试1ms、如何通过?

例如、电荷要求为2.1A、因此我们设计的电流限制为2.5A、可分别实现2.2A 和2.7A 的低限值和高限值。 但是、新的测试要求要求我们也应该通过短的1ms 3.36A。 如果不将电流限制修改为最高3.6A 的电流限制、我们就无法通过该限制。 但将电流限制提高到3.6A 的副作用是、所有电源路径都应设计为3.6A、因为没有人可以保护充电路径低于3.6A 电流。

 我想添加一个延迟电路、以便在不将电流限制提高到3.6A 的情况下在电流范围内维持1ms、但不知道这一点。

提前感谢、

Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    该器件的相关专家位于中国、因此请预计响应会有轻微延迟。 提前感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    尝试提高电流限制水平、并在 TPS2556Q1的输出端添加更多电容器。

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ziv、

    由于 Apple 的浪涌电流规格、我们无法采用大电容(例如:>10uF)。 是否有任何建议允许1ms 3.36A 电流但仍保持2.5A 电流限制?

    如果我们将电流限制调整得更高、这意味着我们必须在2.5A 至4A 的设计范围内覆盖充电路径。 必须修改电源、电感器、PCB 布局和连接器的引脚编号。  

    谢谢、

    Nick。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    不能采用大电容?

    您可以通过电子邮件发送 至 kevin-cheng@ti.com 吗?

    并将该线程链接复制到他。

    也可以通过电子邮件 a0224015@ti.com 与我联系

    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。

    谢谢。