This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3819A:UCC3819 PFC 可编程输出电压

Guru**** 2612965 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3819A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877548/ucc3819a-ucc3819-pfc-programmable-output-voltage

器件型号:UCC3819A

您好!

通过查看 UCC3819的数据表、我们可以看到它是一款可编程输出电压 PFC 控制器。

UCC3819 可通过改变 VAI SENSE 输入中的电压来提高的最小和最大输出电压。

我们有一个电池组配置、使用 BQ7694003监控芯 片、该芯片包含105节串联锂离子电池(0%充电- 388.5V、100%充电- 441V)。

因此、我们希望直接从  UCC3819为电池充电、并使用微控制器的 DAC 控制此 VAI、以便  UCC3819 的输出电压可在388V 至441V 之间变化。

 

此致、

Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raj、您好、专家将在明天再次与您联系。  谢谢。   ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj:

    Vai 是稳压输出电压的基准电压、请注意最大 VAI 为7.5V。

    最小和最大 PFC 输出没有限制。 您可以更改 VAI 引脚的电压、使 PFC 在388V 至441V 的电压下工作。 确保最大输入峰值电压始终低于所需的最小 PFC 输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng Feng:

    VAI 上的电压可被钳位至绝对最大值。

    请提供相对于 VAI 输入电压的输出电压计算。

    我可以在数据表的电气特性下获得最大和最小输出电压。

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David Huang33:

    上述答复是为你提出的。 误进登峰。

    此致、

    Raj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raj:

    很抱歉耽误你的回答。 控制器是否能够输出388至441非常容易评估。  

    第1步、设置 Vsense 引脚上的电阻分压器分压比。

    第2步、根据第1步、您可以使用388计算 VAI1、使用441计算 VAI2。 您只需确认 VAI1和 VAI2均可满足7.5V 以下的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    很抱歉、我认为您答错了。

    我知道、通过改变 VAI 上的电压、输出会发生变化、但我需要

    计算 Vout w.r.t vAI、其中两个参数直接成比例。

    计算很重要、因为我需要对用于设置 UCC3819A PFC 芯片的 VAI 的 MCU 的 DAC 进行编程。

    此致、

    Raj。