This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:主从配置。 启动、突发模式。

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877816/ucc28950-master-slave-configuration-starup-burst-mode

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他部件:PMPUCC28951-Q1

各位专家、您好!
Google 将我的信函从德语翻译成英语:


我目前正在开发直流/直流电源。
它被设计为2个并行通道(2x 55V、1000W)。 以 PMP 6712_Rev.D 为例。
在次级侧、我有带肖特基二极管的全波整流器。

控制器 UCC28950位于初级侧、通过 SFH615-A3提供反馈。
考虑到 SLUA 787“在突发模式运行期间 UCC28950和 UCC28951-Q1上的栅极驱动输出”,将两个 UCC 27714D 用作 MOSFET 驱动器。 这是作为子板(DB)实现的。
问题如下所示:


1.当使用不同的 DB (控制器 UCC28950)启动时、配置为主控制器的通道可能不会启动或在启动后很快退出。 从通道启动时没有问题。
      施加负载时、主器件也会启动、一切都正常。
      在某些情况下、您可以通过减小 Tmin (例如、将 R_Tmin 从130K 降低到20k)来启动主器件。
作为两个独立配置的通道、这两个通道开始时不会出现任何问题。
CSS 仅在从通道中增加2到5倍或从820k 到1.2mg 的电阻没有任何作用。
如何解决这个问题?


DC-DC 电源离开突发模式的时间大约为 Po_max 的22..25% 我想让它达到大约10% J。T_min 时间从大约700ns 改为140ns 几乎没有带来任何变化。 我认为,减少 R_gate 在这方面会有所帮助。 我不想这么做、因为我担心可能出现的 EMC 问题。
是否有另一种方法可以缩短从突发模式到正常模式的转换?

ZVS 发生在大约35.37%(左腿)的负载下-正常。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Juri

    1/   首先要做的是尝试找出"主程序无法启动但从程序启动正常"的原因

    我是否正确地假设这是无负载启动?

    当"主器件无法启动但从器件启动正常"时、检查主器件和从器件的 SS/EN 引脚。 如果主器件在 ILIM 中运行、可能是 SS/EN 引脚降至3.6V 断续阈值以下、此时开关停止。 或者、如果 SS/EN 引脚被拉至500mV 以下、开关也会立即停止。

    检查主器件上的 SYNC 引脚-这是向从器件提供同步信号的引脚。

    2检查从控制器发出的 TMIN 脉冲的宽度- OUTA/OUTD 信号对之间和 OUTB/OUTc 信号对之间的重叠。 将其与施加到变压器上的电压脉冲的宽度进行比较。 它们应该相当相似。 如果您从控制器看到200ns 脉冲、但变压器上的脉冲为700ns、则有效占空比远大于控制器所需的占空比。 您将需要诊断额外延迟的来源。

    请告诉我们您的使用方式。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。

    正确的做法:它是无负载启动、或具有高达 Po_max 1%的低负载启动:在较高负载下、两种启动均按预期进行。

    我稍后会进行新的调查,因为我仍在进行其他工程。 我希望我能在下周初回来。

    此时、我对7张控制器卡中的2张卡感到恼怒、这在启动时根本不会产生任何问题! 在另一个示例中、我将电阻 R_Tmin 从130k 降低到20k、然后主器件和从器件正确启动。 其余部分仅在负载下正确启动。
    使用两个"良好"控制器卡时、R_tmin 的变化对启动弹齿没有影响。

    …、我认为问题可能是由于 CSS 正在充电的内部电源的容差(20 μ F) 30微安)。 将从通道上的 CSS 从100nF 增加到570nF 不能解决问题。

    好的,正如我说过的,我将执行你提出的测量,我将于2月11日与你联系… 2020年2月12日。

    此致
    Jurij。

    此处显示了低负载时的突发模式。  Blie V_QA_d;Gelb:V_QDg;Lila:Ipri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、


    以下是我对第1点的测量):
    首先使用"Bad" DB (控制器 UCC28950)启动该过程。 您可以看到主器件短暂启动、然后熄灭。 从通道启动时没有问题。 FO = 100kHz、
    c_ss / en = 100nF、从器件 C_ss / en = 100nF + 820k 并联。 C_Vdd = C_Vref = 1u5陶瓷 X7R
    CH1-V_SS / EN 主器件、Ch3-OUT-D 主器件;CH4 - V_SS / EN -从器件、Ch2-OUT_D -从器件:

                                                                              Bild。 1

    CH1-V_SS/EN 主设备、Ch3-OUT-D 主设备;CH4 - I_pri 主设备、Ch2-OUT_D 从设备:

                                                                         Bild.2.

                                                                         Bild.3.

    为什么主器件在启动期间崩溃、然后再次启动、最后"关闭"?

    现在是"良好"DB (控制器 UCC28950)。 希望这两个通道将在这里启动、即同一个功率单元。
    CH1-V_SS / EN 主器件、Ch3-OUT-D 主器件;CH4 - V_SS / EN -从器件、Ch2-OUT_D -从器件:

     
                                           

    Bild.4.

    Bild。 5:CH1-V_SS/EN 主设备、Ch3-OUT-D 主设备;CH4 - I_pri 主设备、Ch2-OUT_D 从设备:

      

     

      
                                                                              

    Bild.6-8

    您能向我解释一下这些启动流程吗?

    故障在哪里?
    将 C_Vdd 和 C_Vref 增加到2uF 不会执行任何操作。

     

    此致

    Jurij。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jurij

    我担心图像没有通过。 如果您不使用回形针图标插入图像(e2e 用户界面有时会有点不直观),就会发生这种情况-我可以要求您再次尝试吗?  请务必通过电子邮件将图片发送给我、也可以访问 colingillmor@ti.com  

    对拖延表示歉意。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Collin、

    感谢您的回答。
    我会将示波器录音发送到您的电子邮件。

    此致

    Jurij

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jurij

    谢谢-我今天早上收到了他们。 如果我们发现更广泛的社区感兴趣的内容、我将保持该主题的开放状态。

    此致

    Colin