This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630-Q1:是否符合 ISO 7637 5b 要求

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879235/lmr33630-q1-whether-can-meet-the-iso-7637-5b-requirement

器件型号:LMR33630-Q1

大家好 、

对于某些汽车电子产品/应用、他们要求通过 ISO 7637 5b

我是否可以询问 LMR33630-Q1是否可以满足7637 5b 对于这些类型的汽车电子产品的要求?]

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果瞬态 VIN-GND 引脚电压保持在38V 以下、则 LMR33630-Q1可以支持测试。 但在实际测试中、最好在输入端使用输入瞬态保护(典型 TVS 电路)、以防线路上出现任何意外尖峰。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Iven!