This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54531:尽管负载较低、电感器和二极管仍可热运行

Guru**** 2390660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878296/tps54531-inductor-and-diode-running-really-hot-despite-low-load

器件型号:TPS54531

您好!

我们已尽可能密切地关注该参考设计。 在输出上、我们绘制的电流为700mA 至1.5A @ 5V。 电感器和二极管的运行温度非常高。

我们选择了该器件、部分原因是效率图平坦、并且在系统空闲时可在低至上述负载的情况下提供良好的效率。

我们有什么问题吗?

电感器的额定电流为 I=5A、Isat=11A 和 Rdc=28m Ω。 因此、我很难理解电感器为什么会在输出电流为1.5A 时发热这么多。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    温度是多少? 您还可以共享布局吗?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将测量温度并返回报告。 这里已经是布局。

    BR

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    布局看起来不错。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    所用电感器(74437349047)的额定电流为5A、饱和电流为11A、直流电阻为28m Ω。

    TI 参考设计使用更大的电感器(74437368047)、直流电阻为15 m Ω。

    您是否认为这种差异很大、可能导致温升大幅升高?

    BR

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不认为是这样、负载仅为1.5A、因此请先检查温度。

    肖恩