This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:寄存器向下按 TPS650864的所有输出

Guru**** 2771135 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879210/tps650864-register-to-shout-down-all-the-output-of-tps650864

器件型号:TPS650864

您好专家、

是否有寄存器可同时禁用 TPS650864的所有输出? 我们希望使用处理器禁用 TPS650864。 如果不是、我们必须逐一执行此操作。 但发送禁用命令的处理器由 TPS650864供电。 一个电源轨关闭后、该过程将关闭、无法发送后续命令来关闭其余电源轨。  

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    通常、我们建议将适当的 CTL 引脚设置为低电平、但 FORCESHUTDN.SDWN 位可以启动紧急关断。

    请注意、如果 CTL 引脚仍然为高电平、一旦 OTP 存储器重新加载到活动寄存器中、分配给它们的电源轨将开始按照顺序加电。 如果您希望永久断电、可以考虑使用一些小型分立式逻辑、例如 D 触发器、以实现所需的行为。