This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76002:从 Vout >Vin 状态开始的导通时间

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878778/lm76002-turn-on-time-from-vout-vin-state

器件型号:LM76002

所有、

客户希望在 ORing 配置中使用48V 电源的 LM76002 (Vin= 24V)输出。 当存在48V 电压时、LM76002将在输出端看到48V 电压、并将关闭。 两个问题。

LM76002能否连续承受输入电压=24V 和输出电压=48V 的电压;我认为应该可以、但我无法在数据表中看到它的讨论位置。

移除48V 电压后、LM76002需要多长时间才能导通并将24V 传递到输出端? 在数据表中也找不到这一点。

 

谢谢、

此致、

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、错误的器件型号应为 LM76202。

    此致、

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joe

    我已回复了您的其他 E2E 帖子。 我们可以关闭该线程。

    此致

    Abhijeet