This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:栅极引脚拉电流

Guru**** 2504055 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879154/lm25066a-gate-pin-source-current

器件型号:LM25066A

16至28uA 栅极引脚拉电流范围是否主要取决于器件之间的差异?   

典型特性中的图8显示、它与温度的关系不大(至少对于5V-17V 工作电压)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您答对了、 16至28 uA 计入了因工艺(零件间)而产生的变化。 如图8所示。 栅极引脚拉电流参数对5V 至17V 输入电压范围内温度的依赖性较小。   

    BR、Rakesh