This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230EVM:在冷启动时在器件上检测到杂散、但在器件处于 FCCM 模式时在增加的负载时恢复

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS568230EVM, TPS568230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878537/tps568230evm-spur-detected-on-device-upon-cold-crank-but-recovers-upon-increased-load-with-device-under-fccm-mode

器件型号:TPS568230EVM
主题中讨论的其他器件: TPS568230

您好!

在评估 TPS568230EVM 时、我们对 TPS568230的评估有一些疑问。  

到目前为止、我们已让 TPS568230以 FCCM 模式运行、并在 EVM 上测试了输入电压7.5V 和输出电压3.6V、我们观察到以下结果。 因此需要提供相关建议

  • 终端设备以非发送模式启动@检测到 Iout ~200mA 并检测到杂散
  • 终端设备开始以输出负载@ Iout ~1A 进行传输、器件在无杂散的情况下运行。 那么、我们想知道这是否是该器件的正常行为?
  • 此外、是否需要满足任何条件才能避免发生这种情况?
  • 我们还提供~1MHz 的开关频率@ Vin、但输出正常、可能是什么潜在的根本原因?

此外、我们还可以阅读有关 DCAP3技术的应用手册吗? 谢谢。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对“杂散”和“非发射”有何看法? 您是指 DCM 状态吗? 请上传您的波形。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非发送-在稳压输出端为0.1A 时、您可以将其视为空闲状态

    问题:如果我们将其设置为 FCCM、稳压器是否会在启动后的轻负载下进入 DCM? 我假设我们设置为 FCCM、它将以恒定 PWM 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是、如果在 MODE 引脚中选择 FCCM、则强制恒定 PWM 将被置为有效。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个问题是、如果我们设置为 FCCM 模式、它将不会进入 ECO 模式、因此开关频率将符合我们设置的1MHz 频率?  

    在数据表第7.3.1节中、它指出有导通时间控制和伪频率、您能解释这种伪频率是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果设置模式1MHz FCCM、IC 将在稳定状态下以固定的1MHz 工作。

    至于伪频率、首先在 DCAP 系列模式下、没有用于 PWM 生成的内部振荡器、如 VCM/PCM 模式、Ton 计时器由恒定电流源组成(与 Vin...相关) 内部电容 Ton 是固定 的、当内部电容充电到 Vout 时、从 Ton = D * T 获取 Ton = D*1/Fsw、我们可以看到 Fsw 与许多参数相关、即内部电容和电流源 Vin、Vout。 因此、通常 FSW 的变化量为~10%、  对于某些器 件甚至大约20%是正常的、这就是我们将其称为时间控制伪固定频率的原因。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 EVB 为例、我们能否估算 Ton 和 Fsw 的范围? 我在其中一个 DCAP 文档中发现了这一点、而 freq 可能依赖于输出电容 ESR 和 C。想知道这是否相关。

    通常有2个问题。

    在我们将稳压器加载到~2A 之前、稳压器似乎具有~15kHz 的低频率。 完成此操作后、稳压器输入/输出不再具有此15kHz 频率。

    2.当稳压器在输出端以1MHz 频率运行时,我们注意到在稳压器输入端(Vin)可以看到这1MHz。 您以前看过吗?

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/05/07/dcap3-a-sequel-better-than-the-original

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、您可以使用 fsw 来计算 Ton、Ton = D/Fsw。 您似乎误解了文章中的描述、ESR 和 Cout 将生成一个零点、用于补偿输出 LC 双极点。在 DCAP 模式下、它需要 ESR 补偿、而不是将其用于计算 FSW。

    对于问题1、您是否意味着即使设置了 FCCM 模式、IC 也会进入 ECO 模式? 检查模式电压以确保设置正确。

    对于问题2、fsw 为1MHz、Vin 纹波为1MHz、不能完全理解需要担心的问题。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:肯定会检查电压以确认

    Q2:您通常在输入 VIN 处看到什么纹波? 我检查了文档、到目前为止、它似乎没有测量 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅下面的示波器图

    黄色-输出电压

    绿色-输入电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的波形、Vin 纹波小于100mV、这是可以的。

    裕昌