This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3699:每通道60mA 背光 LED 驱动器(3通道)

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61193, LP8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878922/lm3699-60ma-per-ch-backlight-led-driver-3ch

器件型号:LM3699
主题中讨论的其他器件:TPS61193LP8556

大家好、

我们是否有符合以下规格的 LED 驱动器解决方案?

背光 LED

2. VIN=5V

3. Vout=18V

4通道(60mA/通道)

谢谢  

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruy、

       LP8556或 TPS61193可以满足您的要求、什么是详细应用和要求?

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢你的答复。

    这是电子后视镜应用。 我们是否有 I2C、三通道、60mA/通道升压 LED 驱动器解决方案?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

      是的、LP8556具有六通道 驱动器、每个通道驱动器的电流高达50mA、您可以将两个通道组合在一起以驱动60mA。

    此致

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    明白了。 感谢你的答复。

    罗伊