This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:调整手动复位时间

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3898, TPS3897, TPS3896, TPS3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878915/tps3703-q1-adjust-manual-reset-time

器件型号:TPS3703-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3898TPS3897TPS3896TPS3895

大家好、

以下是手动复位介绍。 正如我所知、当 Vsense 正常且 MR_BAR 低于 VMR_bar_low && TMR_BAR_w > 1us (数据表)时、Reset_bar 为低电平。 我想知道、我们是否可以 通过使用外部电路来调整 TMR_BAR_w? 或者、我们是否有可调节 TMR_BAR_w 的 REST IC? (至少100ms)

顺便说一下、我想知道、我们是否有具有以下功能的复位 IC

例如,VMON = 1.2V 且具有一个 X 引脚,如果 SENSE 电压= 1V,X 引脚变为高电平> 100ms RESET_BAR OUTPUT = 0, 如果 SENSE 电压= 1V,但 X 引脚变为高电平<100ms RESET_BAR OUTPUT = 1  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    1:我们是否可以 使用外部电路来调整 TMR_BAR_w?

    回答: tmR_bar_w 是由用户引起的、因为/mR 是输入。 在上图中、t_pd (/MR)是固定的、t_D (/MR)是可通过电容器编程的

    2:  

    我们是否有具有以下函数的复位 IC

    例如,VMON = 1.2V 且具有一个 X 引脚,如果 SENSE 电压= 1V,X 引脚变为高电平> 100ms RESET_BAR OUTPUT = 0, 如果 SENSE 电压= 1V,但 X 引脚变为高电平<100ms RESET_BAR OUTPUT = 1  

    回答:是的、我们有一个可以使用的解决方案。 它使用 TPS3895、TPS3896、TPS3897、TPS3898系列。 请通过 michaeldesando@ti.com 向我发送电子邮件、我可以与您合作提供详细的解决方案。