This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF2025:跟踪误差

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: REF2025, INA213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878193/ref2025-tracking-error

器件型号:REF2025
主题中讨论的其他器件: INA213

大家好、

我对 REF2025的跟踪误差有2个问题。

1.我想确认"输出电压温度系数"与"温度范围内的 VREF 和 VBIAS 跟踪"之间的差异。

"输出电压温度系数平均值" VREF 和 VBIAS 都将随温度变化而变化。

那么、什么是"温度范围内的 VREF 和 VBIAS 跟踪"?

2.关于跟踪误差公式(2)、温度范围是多少?

您能否提供计算示例?

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi-San、

    REF2025具有双路输出。 每个双路输出都有自己单独的温度漂移、称为"输出电压温度系数"。

    REF2025的一个特性是、无论输出形状如何漂移、它们将一起漂移、并且在精度方面始终彼此接近。 这称为"温度范围内的 VREF 和 VBIAS 跟踪"。 首页上的图形显示了这种效果、我也在下面绘制了这种效果。 曲线的形状相互跟随、因此它们具有相似的漂移形状。

    2."VREF 和 VBIAS 随温度的跟踪"的温度范围在整个范围内。 有关这一点的公式、请参阅第9.3-1节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的快速回复!

    关于问题2、如果客户使用的温度低于-40°C 至125°C。 温度范围为165。 是这样吗?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi-San、

    正确的是165C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    感谢您的回答。

    我想确认其他问题。

    当客户计算器件的总精度时、客户应仅计算公式2。 是这样吗?

    或者、客户是否应计算为公式2 +输出电压温度系数?

    您能告诉我哪种计算是正确的吗?

    此致、

    Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshi-San、

    由于具有单独的输出、我会认为器件的输出取决于应用。 通常、如果 ADC 使用一个电源轨、则器件的温度系数误差低于该电源轨。 在这种情况下、该应用中器件的总误差为精度+温度+长期漂移+其他误差。 您可以查看我签名中的应用手册以了解有关该内容的更多详细信息。

    温度系数误差= Vout *温度系数*(Tmax - Tmin)。

    两个电压轨相互跟踪的好处是适用于需要共模电压或使用电平转换的应用。

    如果您使用数据表的首页图、则在 INA213上使用 VBIAS 轨、而在 ADC 上使用 VREF。 VBIAS 充当 OPA213输出的中心点、VBIAS 上的任何误差都可以充当偏移。 当 VREF 和 VBIAS 轨彼此跟踪时、您可以消除 temp 公司的偏移误差