This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV803:关于释放电压

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV803E, TLV803
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878139/tlv803-about-the-release-voltage

器件型号:TLV803

你好。

请告诉我(VIT-+ VHYS)的最差值。
数据表中未描述 VHYS 的最大值。

谢谢你。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taishi、

    请参阅数据表中的表7.5并使用典型值列中的 VHYS。 请注意、迟滞值会根据器件型号而变化。 要计算最坏情况、请使用 MAX VIT-和正确的 VHYS。

    此外、您知道吗、我们为 TLV803提供了新的替代器件? 我们的新器件称为 TLV803E、在所有规格中都具有更好的性能。 在我们的新器件中、我们对 MAX VHYS 进行了规格说明、这可能会为您提供更多帮助。 如果可能、请切换到 TLV803E 器件。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv803e.pdf

    如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    已检查 TLV803E 数据表。
    让我确认几件事。
    VIT 的典型值是否准确?
    如果 VIT 的典型值是准确的、
     2-1. VIT 的最小值和最大值是否正确、如下所示?
     Vin-min:(VIT -* 0.995)* 0.98
     VIT-MAX:(VIT -* 1.005)* 1.02
     2-2. VHYS 的最小值和最大值是否正确、如下所示?
       VHYS-MIN:VIT-MIN * 0.991
       VHYS-MAX:VIT-MAX * 1.015
    谢谢你。
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taishi、

    VIT-的典型值在标称值的0.5%以内。 请参阅表7.5中的 VIT-规格

    2-1. VIT-的最小值是标称 VIT-值的-2%。 VIT-的最大值是标称 VIT-值的+2%。 因此、最小值= VIT-* 0.98、最大值= VIT-* 1.02。 在计算最小值和最大值时、请使用+/- 2%、不包括典型值的0.5%、因为最小值和最大值已包含此变化。

    2-2. 这是不正确的。 VHYS 最小值为 VIT-的0.9%、VHYS 最大值为 VIT-的1.5%。 为了计算最坏情况上升阈值(VIT+= VIT-+ VHYS)、最小最坏情况为 VIT- min + VHYS min。 最大最坏情况上升阈值为 VIT- MAX + VHYS MAX。  

     VHYS-MIN:VIT-MIN * 0.009
     VHYS-MAX:VIT-MAX * 0.015

    因此、上升阈值的最坏情况最小值= VIT-最小值+ VHYS 最小值、而上升阈值的最坏情况最大值= VIT-最大值+ VHYS 最大值

    请告诉我这是否能解答您的问题。