This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:电池检测超出充电温度范围

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878892/bq24600-battery-detection-out-of-charge-temperature-range

器件型号:bq24600

大家好、

我想检查 BQ24600在电池检测超出 TS 电阻器网络设置的充电温度范围方面的工作情况。

"图10。 bq24600的工作流程图"具有启动电池检测算法。 和"图8. 电池检测流程图"显示了电池缺失检测操作。
 -剂量上述电池检测功能在电池组温度下运行是否超出 TS 电阻器网络设置的充电温度范围?

 -如果 BQ24600的电池检测功能在充电温度范围之外工作、是否有任何方法可以禁用 BQ24600的电池检测功能仅在超出充电温度范围的情况下运行?
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

       当检测到 TS 超出范围温度时、将禁用电池检测。 TS 故障被检测为 VTS>VLTF 或<VTCO or VTS<VHTF for deglitch timer of 400ms. 如果发生 TS 故障、则在清除 TS 故障(温度在有效范围内测量)之前不会执行电池缺失检测