This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:PMP20981问题

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878924/lm3481-pmp20981-question

器件型号:LM3481

大家好、

我对参考原理图(PMP20981)有疑问。

在参考设计中使用了 D1、额定电压为200V。

在同一设计中,我们是否可以使用额定电压为70V 的不同二极管?

T1.6点的电压电平是多少?

此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    二极管 D1两端的稳态电压为

    VOUT + n*Vin = 48+4*14 = 104V

    其中 n 是匝数比。

    因此、70V 是不够的。

    在稳定状态下,T1.6上的电压在 Vout 和-n*Vin 之间转换。

    谢谢、

    银城