This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210

Guru**** 2531560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878937/tps40210-tps40210

器件型号:TPS40210

您好、先生、

我们需要您为 TPS40210提供帮助、谢谢。

我们发现 PVDD (升压)上的系统电源上升到达到 V Switching 时、PVDD 峰值电流将高达6A。

PVDD=24V 时、大电流影响将消失。

当系统通电时、播放音乐时 PVDD 将降至12V (与 VSYS (Vin)相同)。

PVDD 不会返回到24V、甚至停止播放音乐也会变得轻负载。

OCP 的发生方式如下、

我们将电流感应电阻器更改为0hms、这不会使 OCP 产生高电感。 但仍将具有峰值电流。

PVDD 的后续放大器具有4*470uF 的电容器。

为什么负载光升压仍具有6~8A 峰值电流? 它是否相对于470uF 电容器?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您是否有可共享的原理图以及输入和输出条件? 我发现很奇怪、在您的第一幅图像中、您正在升压、绿色波形未切换。

    谢谢、

    Richard