请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40210 您好、先生、
我们需要您为 TPS40210提供帮助、谢谢。
我们发现 PVDD (升压)上的系统电源上升到达到 V Switching 时、PVDD 峰值电流将高达6A。
PVDD=24V 时、大电流影响将消失。
当系统通电时、播放音乐时 PVDD 将降至12V (与 VSYS (Vin)相同)。
PVDD 不会返回到24V、甚至停止播放音乐也会变得轻负载。
OCP 的发生方式如下、
我们将电流感应电阻器更改为0hms、这不会使 OCP 产生高电感。 但仍将具有峰值电流。
PVDD 的后续放大器具有4*470uF 的电容器。
为什么负载光升压仍具有6~8A 峰值电流? 它是否相对于470uF 电容器?
谢谢、Ian。