请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD3138 大家好、
希望构建具有集成 MPPT 的集成并网太阳能逆变器、并通过 UCD3138测试。 还提供了使用 C2000 MCU 的参考设计。 以下是我的设计要求:
- 单相、纯正弦波输出
- 5kW 连续输出容量、3秒突发至3倍容量、以应对电感负载
- 前端:12V/24V 输入
- 高效率
- 成本敏感型应用
我的问题:
- 没有看到任何直流/直流级的参考设计-我在现场遇到的所有参考设计都侧重于直流/交流级。 有什么指导?
- 设计要么功率不足(微型逆变器、约为600W)、要么是三相(10KW、400VDC - 220VAC)。 需要该逆变器在单相配置下运行
- 关于交错和电流共享配置的想法-最终产品是使用一种简单的方法来添加并行(最多4个)额外的逆变器以增加容量
- 更喜欢采用全数字设计的 C/C++编程接口。 Linux/Unix 操作系统的友好性将是一个巨大的优势
- 有哪些开发支持工具可以让该项目从各个角度取得成果-直流/直流级、直流/交流级、HMI 开发、仿真/设计工具等?
提前感谢、
Ahmed。