This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:未读取 IIN

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877917/bq25703a-iin-not-being-read

器件型号:BQ25703A

你(们)好

读取 BQ25703A 上的 IIN 寄存器中的任何值时遇到问题。

我尝试了连续和单次触发模式、但运气不好。 其他寄存器读数正常、只是 IIN 读数没有通过。

定制 PCB 设计基于 TIDA-01515的原理图。 我可以手动感应 SRN 和 SRP 引脚之间的电压差、但我在寄存器中看不到任何内容。

是否有任何寄存器可以禁用 IIN?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    当您说无法读取它时、首先要从哪个寄存器地址读取它?  

    I2C 事务是否不会 ACK? 或者您始终读取0mA 的值?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    很抱歉、我有点含糊。 我收到一个 ACK、我只是始终读取0mA 的值。

    要进行设置、我  在 chargeOp0中向 EN_LWPWR 和 WDTMR_ADJ 写入0

    向 ADC_CONV 写入1、向 EN_ADC_IIN 和 ADCOption (0x3A)中的任何其他位写入1

    然后、当我从 ADC 寄存器中读取值时、除 IIN 外、所有寄存器将按预期返回值。

    它始终返回0。

    我可以在 PSYS 上读取一个值、但仅当电池电量耗尽时。 当适配器插入电源并为电池充电、或者只从 VBUS 运行系统时、PSYS 寄存器中没有任何值。 它还返回0。 我想这是因为 PSYS 计算是使用 IIN 寄存器完成的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    您能否测量 RAC 电阻器上的差分电压以确定流经该电阻器的电流大小?

    我回顾了您原来的帖子、其中您提到了 SRN 和 SRP 以及 IIN。 SRX 上的差分电压监测电池电流 IBAT、而不是输入电流 IIN。 您是否有输入存在? 或者您是否正在尝试读取电池电流?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    很抱歉,我在那里犯了一个错误。 我指的是 ACN 和 ACP。

    在10m Ω RAC 两端、我测量的是1.7m Ω、在20V 时、这一值比1.65A 高、我将通过 USB-C 线进行读数。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    还有几个问题:  

    您是如何读取寄存器的? 您对寄存器进行采样的速度有多快? 您是否处于单次脉冲或连续1秒 ADC 读取?

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    我处于连续模式、但实际上不是连续读取。

    我认为连续模式更适合节省 I2C 总线的时间。

    此时会手动进行采样、但如果我定期进行采样、则不会产生影响、也就是说、每秒一次、它仍然读取0。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Laurence、

    我刚刚在我的 EVM 上尝试过这种方法。

    我有一个20V 输入、14V 电池电压、在4S CELL_BATPRESZ 条件下、最大充电电压默认为16.8V。

    我将充电电流设置为2176mA、这会在输入端提供大约1.67A 的电流。  

    我启用了 ADC 1秒连续模式、启用 EN_ADC_IIN 位、然后启动 ADC。  

    从那里、我从 ADC 读取的电流为1600mA。

    您能确认测试条件吗? 如输入电压、电池电压、负载或充电电流以及 CELL_BATPRESZ 引脚设置?

     


    此致、

    Joel H