This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2514:TPS2514

Guru**** 2511665 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2514, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879107/tps2514-tps2514

器件型号:TPS2514
主题中讨论的其他器件: TPS2546

我们有一个为 USB 充电端口提供5V 电压的电路板、该端口不再适用于大量便携式设备。  许多电路板无法连续处理1A 或更高电流。  我们希望将其保持在500mA 的电流选项、我认为这意味着 DP 和 DM 引脚需要同时为2V 或在 Samsungs 情况下为1.2V。

我们过去的电流设计通过10K 电阻器将 DP 和 DM 上拉至5V。  不再适用于大多数器件。  进行了比较。 这些电阻器应>=300K、DP 和 DM 之间的负载为200欧姆或更小(但不短接)。

三星的 DM 和 DP 应该需要1.2V 电压、但当我移除10K 上拉电阻、使 DP 和 DM 引脚悬空时、我的三星 Galaxy 手机充电器的电流为500mA。  但是、我看到 Apple 要求这些引脚的电压为2V、或将2V 和2.7V 相结合、以便允许对其器件进行充电、这不符合 USB 标准。

我希望 通过添加 TPS2514芯片来解决我们正在遇到的 DCP 充电问题。  我遇到的问题是、如何使芯片仅执行500mA、而不是5W 和10W 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel、

    TPS2514可与许多器件配合使用、但您无法将其限制为500mA。 该芯片使用 DCP 自动检测、如数据表的第8.3.5节所述、并使用与连接的器件的协商来确定充电模式。 某些器件仍可能协商拉取500mA 电流。 下面显示了您需要的高达5W 的配置:

    如果您希望将模式限制为500mA、则可以使用 TPS2546并将其配置为使用 SDP 模式或使用器件提供的电流限制设置。  

    谢谢、

    Emma