This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:查询 Ioutmax 规格

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65910, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879111/tps65910-inquire-ioutmax-spec

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0

您好、先生、

请参阅以下屏幕截图、我是否知道 Ioutmax 规格、500mA 和1000mA 表示峰值或 RMS 值?

如果这意味着峰值 Iout 值、我们是否可以支持1500mA 等更高的 Iout?

如果我们需要支持 DDR3、Iout 需要支持1500mA、您能向我推荐合适的解决方案吗?

谢谢你。

陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在表格中再往下看、您将看到另外2个规格:

    • PMOS 电流限制(高侧)
    • NMOS 电流限制(低侧)

    这2个值中的较低值是峰值最大电流、可能高达1700mA。

    但是、如果您使用 TPS65910为 Sitara AM335x (TPS65910A3x)供电、则 ILMax = 01b 且 NMOS/PMOS 电流限制均设置为1200mA、这样:

    • 最大直流平均(RMS 值)负载= 1000mA
    • 最大峰值负载= 1200mA

    如果您需要更大的电流、我建议使用 TPS65218D0、它可提供高达1.8A 的直流平均值。 DCDC3上的电流、可使用 DC34_SEL 引脚将其设置为1.5V 为 DDR3供电。