This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:适用于 ipol 的 BQ78350-R1 chem 类型

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878639/bq78350-r1-bq78350-r1-chem-type-for-lipol

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:GPCCEDV

您好!

您能不能给我建议一下我应该为 GPCCEDV 的配置文件选择什么类型的 chem 类型  

从这6种类型中:

ChemType =<1是 LiCoO2 (默认值)、2是镍氢电池、3是铅酸电池、4是磷酸铁锂电池、5是钛酸锂电池、6是 NMC 或 NCA>

它应该是1号—LiCoO2吗?

此致、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如果您使用的是锂离子电池、ChemType = 1是最佳选择。 其他选择的放电曲线属性差异很大。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    它实际上是锂聚合物、不知道化学成分的更多详细信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了类型1的化学物质。

    但是、上传后、我收到了这样的消息:

    计算引擎报告了以下错误:
    精度误差:偏差太高、很可能是由于数据异常所致。 请检查数据文件是否具有建议的格式、单位和测试计划

     

    这是关于什么种类的偏差?

    下面是我的 gpcpackage 压缩文件:

    e2e.ti.com/.../3312.GPCPackaged.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我快速查看了您的日志文件、我注意到了几件事情。 CONFIG 文件中的电池端接电压为3200mV、但日志在不同电压下停止、有时远高于端接电压。 我还注意到、日志文件中包含一些放电流为零的行。 我不确定、但我认为这可能会影响工具。

    我随函附上几年前关于此工具最佳做法的演示。

    此致、

    Matt

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/day2_5F00_gauge_5F00_parameter_5F00_calculator.pdf