This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:Linux 支持、用于监控 Virtex7评估板内核单元的功耗

Guru**** 2384710 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878488/ucd9248-linux-support-to-monitor-power-drawn-by-core-unit-in-virtex7-evaluation-board

器件型号:UCD9248

您好、TI 团队、

我想检查是否有任何工具可以在 Linux 中的 VC709评估板(xc7vx690t)上执行功率测量? 我找到了 TI Fusion Digital Power Designer GUI、但它仅支持 Windows。

如果不支持 Linux、那么即使是 Linux 命令也应该正常、因为正如我在电路板设计中所了解的、我们需要通过 PMBus 与 UCD9248 IC 通信以查询电压和电流状态。

谢谢、此致、

Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Shubham、

    遗憾的是、我不知道我们是否有任何支持 Linux 的工具。 但是、Fusion GUI 支持命令行。 您可以使用它。 您可以在"帮助"菜单中阅读有关 Fusion 命令行工具的更多信息。

    谢谢。

    安妮非政府组织

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想提及的是、TI 网站上提供的 Fusion Digital Power Design GUI 工具的安装文件仅提供 Windows 操作系统支持。 但是、我使用的是 Linux 机器。 因此、除非我在 Linux 中安装 Fusion 工具、否则我将无法使用命令行工具。 因此、请提供安装适用于 Linux (CentOS)机器的"Fusion Digital Power 设计 GUI"工具的指导。

    谢谢、此致、

    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、

    抱歉、Fusion GUI 仅支持 Window OS。  

    此致

    安妮非政府组织