This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28083:UCC28083D

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878908/ucc28083-ucc28083d

器件型号:UCC28083

项目- 1KW 推挽式直流/直流转换器

Vin=48V、VOUT=350V Pout=1000W

存在 MOSFET 热问题、即在400W 下、MOSFET 在1分钟内达到100摄氏度  

659瓦时会发出嗡嗡声

我将波形连接在659W、 这是因为设计上存在任何问题

变压器= ETD49、P1:S:P2 =(7:63:63) Lprimary=175uH

开关频率= 120kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是以下帖子的重复

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/877132

    因此、我将关闭此帖子、并将在上述参考帖子中回答您的问题。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个 FET 看起来在转换点同时导通。
    栅极信号的关断速度似乎太慢。
    这会导致变压器饱和、高峰值电流是可闻噪声的来源

    我建议您根据 FET 重新评估您的驱动器设计、并加快栅极驱动器的导通和关断信号。

    另请检查变压器设计。
    确保磁芯设计为支持此应用所应用的伏秒数。
    确保不超过最大磁通密度。
    变压器制造商将为您提供这方面的帮助。

    并确保绕组正确安装在卷筒上、并且封装或真空清漆。

    将始终存在一些低电平可闻噪声、但它应该是连续的、并且是低电平的。

    此致

    John