This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084:电源正常检测

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877789/tlv62084-power-good-detection

器件型号:TLV62084

您好!  

我的客户在 VFB 下降时检查 PG 的下降情况。 他发现 PG 下降到 VFB=0.362V、这超出了数据表规格。

他认为器件可能有检测时间下降 PG。 随附了与 TI TLV62084EVM 配合使用的报告。 请提供支持吗?

e2e.ti.com/.../TLV62084_5F00_PG-detection-delay.xlsx

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    我们将在明天就此问题与您讨论。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    PG 引脚上有一个噪声滤波网络、可避免因瞬态负载期间输出电压突然下降而导致误触发。 RC 滤波器会在 PG 引脚响应中增加一个延迟 、该延迟与您观察到的3us 值保持一致(基于 VFB_threshold_min)。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    如果您没有任何疑问、我将关闭此主题。  对于任何其他问题、请随时发布您的问题。

    此致、

    Excel