This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP5912:LP5912-1.2DRVT、LP5912-1.8DRVT

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878545/webench-tools-lp5912-lp5912-1-2drvt-lp5912-1-8drvt

器件型号:LP5912

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

各位专家、您好!

我使用的是 LP5912-1.2DRVT 和 LP5912-1.8DRVT 固定输出直流/直流转换器。 在原理图中、我使用的是5V 输入电压和1.2V、1.8V 输出电压、但在 webench 工具中对其进行仿真时、它限制了我使用较低的输入范围(1.2V 范围为1.6V-2.9V、1.8V 范围为2V-3.8V)。 当我将4.7V-5.5V 范围作为输入时、它会自动减小该范围并显示"此电压超出输入范围"、但数据表中指出此器件可以接受1.6V-6.5V 输入范围、因此我怀疑是否可以将此器件与5V 输入搭配使用。  

另一个问题是、我正在设计 FPGA 板、这就是为什么稳压器和电源非常接近的原因。 因此、我将使用10uF 陶瓷输入电容器和4.7uF 陶瓷输出电容器。 您对稳定性有何看法、您更喜欢什么而不是这些值?

此致   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramazan、您好!

    当仿真模型和数据表之间存在差异时、数据表将始终优先。
    在本例中、仿真出错。  数据表正确地指出 LP5912可以接受5V 输入电源。

    根据数据表、输出电容器必须保持在1uF 至10uF 范围内以保持稳定性。
    通过使用电容器数据表中的电压偏置和其他容差效应、您可能会也可能不会处于该稳定性范围内、因此您需要对电容器进行简要回顾以进行确认。
    此外、您至少需要5m Ω 的 ESR。
    即使考虑 PCB 铜阻抗、并联陶瓷的有效 ESR 也可能接近此最小值。
    在一阶近似值下、您可以使用每个电容器的 ESR、并将其视为并联电阻器、当您添加其他并联电容器时、这些电阻值会进行分频。  更高级别的近似方法是使用制造商电容器模型(如果您的电容器存在)并仿真并联电容器网络以找到最小 ESR 或阻抗。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。