This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2596:热关断时间

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25924, TPS2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878864/tps2596-thermal-shutdown-down-time

器件型号:TPS2596
主题中讨论的其他器件:TPS25924

你(们)好

我们如何估计热关断时间?
如果配置的 RLIM 为200mA、则如果 RDSon = 150m Ω、则 PD 大约为6mW。

如果电流输入到 RLIM 上,客户如何在上述情况下估算热关断时间?

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    在进入电流限制运行模式之前、6MW 是 PD。

    在电流限制模式下、该器件保持在 Rilim 设置的恒定电流值。 器件上的功耗为(VIN-VOUT)*I_LIMIT。 由于 VOUT 值取决于过载量、因此器件在热关断之前的功耗以及运行时间取决于过载量。

    例如、对于 TPS25924器件... (同样、您可以计算 TPS2596)

    当 Vin=5V 且电流限制值为2A 时。 当输出加载1欧姆时,将发生过载事件,输出电压 VOUT 变为2*1欧姆=2V。 该器件的功率耗散为(5-2)*2=6W。 在热关断之前、该器件在25度下的工作时间为400ms。

    例如、Vin=12V、电流限制值为3.5A。 当输出短接 VOUT=0时,功率耗散为(12V-0)*3.5A = 42W。 在热关断之前、该器件应在25度下运行2ms。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Michiaki、

    TPS2596的热关断时间取决于 IC 中的功率耗散以及 IC 的结至环境热阻(RQJA)。 RQJA 是电路板布局的函数。

    数据表中的表7.4提供了标准 JEDEC 板上焊接和未焊接散热焊盘的 TPS2596的 RQJA 值。 电路板上的 RQJA 值可能与数据表中的值不同、因此必须进行测量。

    当电子保险丝以稳定状态(无任何故障条件)运行时、IC 中的功率损耗将为(I^2 * Rdson)、如您所述。 当存在过流等任何故障条件且 IC 处于限流模式时、功率损耗将为=(Vin-Vout)* ILIM。