This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65140:V03故障查询(LCD VGH 电压)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878853/tps65140-inquire-of-malfunction-in-v03-lcd-vgh-voltage

器件型号:TPS65140

大家好、我是 TOVIS 公司的华通宋 韩国。

我正在尝试在我们的 LCD 模块驱动板中应用 tps65140 IC。

但在随附的电路中、V03电压不正确。

(具体而言、V03为0V、其他 V01和 V02为正常)

那么、您能否查看随附的电路原理图文件

是否有问题? 我希望你能迅速答复。 谢谢。


此致、
华通歌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 由于您在 同一主题上打开了另一个主题、我将关闭这个主题。

    此致、

    辽卡特