This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65265:有关使能引脚的问题

Guru**** 2516700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65265

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878516/tps65265-question-about-enable-pins

器件型号:TPS65265

我对 TPS65265有一些简单的问题。 这是3路输出降压稳压器。

我想单独控制 EN1/EN2/EN3。

从数据表中、如果 I make Mode Pin (#7)悬空、 则 BUCK1/2/3由 EN1/2/3单独控制。

在数据表中、为了启用这些 EN1/2/3、我应该使 EN1/2/3引脚悬空、这是因为有内部上拉电流源可以使 EN 引脚悬空。

在这里、我很困惑。

单独控制降压->模式引脚悬空

使 EN1/2/3使能-> EN1/2/3引脚悬空。

我想通过输出逻辑控制 EN1/2/3。 但是、如果 EN1/2/3引脚悬空以使用内部电流源自动启用、那么我如何从 IC 外部控制这一点?

还有一个问题。

在数据表第16页中、有 UVLO 相关信息。

Vstart 是指 UVLO 上限三倍吗? Vstop 意味着 UVLO 低阈值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seokmin、

    1.是的、您可以使用外部 IC 通过外部 IC 的输出连接和 EN1/2/3来控制 EN1/2/3。 当您不想启用时、请确保外部 IC 的输出为低电平。 当您需要启用时、请将外部 IC 设置为高电平。

    当 EN 引脚连接一个低电平连接(低于 EN 阈值电压)时、EN 引脚的内部电流源不能使 EN 变为高电平。

    2.如图26所示配置 EN 引脚时、可在 PVIN 上设置客户设计的 UVLO 阈值。 VSTART 表示 IC 开始加电的 PVIN 电压(VIN 上升)。 Vstop 表示 IC 关闭的 PVIN 电压(VIN 下降)。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    那么、如果我使使使使使使能引脚悬空会发生什么情况呢? 不是高电平还是低电平?

    在引脚说明页面4中、  

    针对 buck1启用。 悬空以启用。 可使用此引脚通过电阻分压器调节 buck1 3 EN1的输入欠压锁定(UVLO)

    此外、在数据表第16页中、可以看到

    EN 引脚具有内部上拉电流源、允许用户悬空 EN 引脚以启用器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seokmin、

    如果 EN 引脚悬空、则通过内部上拉电流为 EN 充电至高电平、以启用无需外部组件的器件、从而节省 PCB 面积和成本。

    如果您希望通过外部 IC 控制器件、则应控制外部 IC 的输出高电平或低电平以控制启用或禁用。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 这将非常有帮助