我对 TPS65265有一些简单的问题。 这是3路输出降压稳压器。
我想单独控制 EN1/EN2/EN3。
从数据表中、如果 I make Mode Pin (#7)悬空、 则 BUCK1/2/3由 EN1/2/3单独控制。
在数据表中、为了启用这些 EN1/2/3、我应该使 EN1/2/3引脚悬空、这是因为有内部上拉电流源可以使 EN 引脚悬空。
在这里、我很困惑。
单独控制降压->模式引脚悬空
使 EN1/2/3使能-> EN1/2/3引脚悬空。
我想通过输出逻辑控制 EN1/2/3。 但是、如果 EN1/2/3引脚悬空以使用内部电流源自动启用、那么我如何从 IC 外部控制这一点?
还有一个问题。
在数据表第16页中、有 UVLO 相关信息。
Vstart 是指 UVLO 上限三倍吗? Vstop 意味着 UVLO 低阈值?