This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:TPS61030和 TPS61090差异

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61090, TPS61030, TPS61023, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878761/tps61030-tps61030-and-tps61090-differences

器件型号:TPS61030
主题中讨论的其他器件:TPS61090TPS61023TPS61022

我正在设计一个由锂聚合物电池供电的5V - 1A 升压转换器、我对 TPS61030和 TPS61090器件之间的差异有一些疑问:

a)这两个芯片是否几乎相同、并且只有电流限制阈值不同(TPS61030的阈值是其两倍)?

b)还是两个芯片在物理上不同、不同尺寸的功率 MOSFET?

提前非常感谢、致以诚挚的问候。

Alberto Villa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,别墅

    这两个器件实际上是完全相同的。 TPS61030采用 TSSOP 封装、其电流限制为 TPS61090的两倍。

    我建议您为自己的应用选择 TPS61022或 TPS61023。