This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:请问此电路中的误差是多少

Guru**** 2762685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878760/ucc5350-may-i-know-what-is-the-error-in-this-circuit

器件型号:UCC5350

您好!

 我想知道 这个电路中会出现什么错误。

VP 是一个5V 脉冲

Vcc2为15V、Vcc1为5V。  

如果我直接向 MOSFET 提供15V 脉冲、则工作正常。 但是、如果我连接驱动器 IC、仿真不会收敛

感谢您的善意回应

Surya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Surya、

    尝试在 VEE2和 GND 之间连接电源。 大约1000V。

    如果这不起作用,Zach 在此处发布了有关收敛错误的信息:

    祝您在模拟中一切顺利!