This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:器件关断时、输出是否与负载断开

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878623/tps61099-does-output-disconnect-from-load-when-the-device-is-shut-off

器件型号:TPS61099

大家好、  

我的客户希望使用升压转换器通过超级电容器供电。 升压转换器的输出将为负载供电。 升压输出将设置为2.3V 以保持负载活动。   此外、还将有一个来自3.3V 电源的二极管为负载供电。   因此、在正常运行时、3.3V 将为负载供电、当3、3v 发生故障时、升压转换器的2.3V 将为负载供电。 问题是、如果禁用升压、并且升压输出端现在有3.3V (减去二极管压降)、升压是否会从输出端断开而不会灌入任何电流?  这是一个电源关键型应用。  

此致

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是的、TPS61099在禁用时支持真正的关断功能、它将以双向方式将负载与输入电源断开。