This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:功率耗散

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/877686/tps3850-power-dissipation

器件型号:TPS3850

您好、E2E、

你好。

我们的客户想知道如何计算 TPS3850的功率耗散?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    您 θja 使用简单的功率耗散公式、例如 PD =(Tj-Ta)/μ s、但正如数据表在绝对最大额定值表下提到的、

    该器件的功耗非常低、因此几乎可以忽略不计。

    谢谢、
    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhinav:

    客户希望根据电流计算功率耗散。 您能否确认他们在下面使用的公式是否正确?

    PD= Vdd*IDD+Icrst*(Vdd-Vcrst)+Icwd*(Vdd-Vcwd)+2*(Vol* Irink-(VDD^2/Rpull))  


    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    为了准确地考虑功率耗散、客户应查看此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    然后、您可以使用数据表中的热值及其环境温度进行进一步分析。

    谢谢、
    Abhinav。