This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:旁路运行

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878685/lm5122-bypass-operation

器件型号:LM5122

您好!

 

我们有一个8相设计、我们尝试在输入电压超过输出电压时运行强制 PWM 模式、并在输入电压低于输出电压时切换到旁路模式。

 

通常情况下、输出电压设定值为~27.4VDC、输入电压范围为~24VDC 至~36VDC、具体取决于负载功率要求。 一旦转换器处于旁路运行状态、我们就不会看到转换器切换回强制 PWM 模式。 请参见随附的示波器捕获(Ch1-输出电压、Ch2-阳 极 D6、Ch3-输入电压、Ch4 -输入电压)。

 

控制器返回强制 PWM 模式需要哪些输入/输出条件?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乔治:

    感谢您使用 LM5122进行设计。  恐怕您的电路未在旁路模式下运行。 在 SS 完成软启动后进入旁路和 FPWM 模式。  您的 SS 电容器非常大、高侧 FET 似乎从未导通、它只使用 D6 (相当于高侧 FET 的体二极管)进行导通。 因此、当 VIN 为高电平时、Vout 的二极管压降约低于调节点。  然后、当 Vin 下降时、您的输出电压保持高电平(似乎您没有施加任何负载)、并且它高于27.3V 设置点、难怪它不会切换。  

    您能否将您的电路 SS 修改为以下内容、并在 VIN 为高电平时以旁路模式打开高侧 FET、然后在 VIN 下降时 Vout 将跟随 VIN、一旦 Vout 低于调节设置点(27.4V)、电路将在 FPWM 中运行。

    e2e.ti.com/.../Improved-SS.docx

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi