This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:不带辅助线圈的单级反激式 IC

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878648/ucc28056-ic-for-single-stage-flyback-without-auxiliary-coil

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: UCC28050

您好!

我注意到 UCC28056是一款 IC、它无需辅助线圈即可在转换模式下进行控制、但仅适用于升压转换器。

 是否有任何 IC 或方法可在不使用辅助线圈的情况下实现单级反激?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timmy、

    内部控制器参数不是反激式拓扑的最佳选择、因此在反激式中使用时不能提供良好的功率因数校正。 当开关节点反激时、ZCD 引脚可能会在 MOSFET 关断边沿发生错误跳闸 OVP2保护问题。 如果需要 PFC 反激式拓扑、我建议使用其他 PFC 控制器、如 UCC28050。

    此致、

    本·洛夫