This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BQ25895:如果客户不需要 OTG 功能、如何连接 OTG 引脚?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890, BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878667/bq25895-bq25895-how-to-connect-otg-pin-if-the-customer-doesn-t-need-otg-function

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ25890

团队、

如果我不需要 OTG 功能、我们是否可以让该 OTG 引脚悬空。  

我们尝试将该引脚连接到 GND。 但我发现泄漏电流将增大。  

这就是我们计划让该引脚悬空的原因。 并需要您的确认以确保没有副作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beginner、

    OTG 在 I2C 寄存器中默认使能。  如果您将 OTG 保持悬空、并且它悬空、则 OTG 将打开。  我建议将 OTG 接地。 如果这是不可行的、并且您浮动 OTG、则必须配置固件以禁用充电器的 I2C 寄存器中的 OTG。

    BTW、您看到 OTG 引脚额外泄漏了多少?  它应该<<<<<1uA。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况 下、BQ25895的 OTG_CONFIG=1 (OTG 启用)。 如果 OTG 引脚首选悬空、则最好使用引脚兼容 的 BQ25890。 默认情况 下、BQ25895的 OTG_CONFIG=0 (OTG 禁用)。

    谢谢、

    宁。