This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:针对5至43°C 电池充电温度范围的 TS 设置

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/878556/bq24600-ts-setting-for-5-to-43-degree-c-battery-charge-temperature-range

器件型号:bq24600

大家好、

我的客户希望将电池充电温度范围设置为5至43摄氏度
它们的电池组集成了 NTC 热敏电阻、Murata NCP15X103P03。
TS 引脚的 R9和 R10的电阻值是多少?

谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    该热敏电阻在这些温度下与充电器的 TS 功能不兼容。  您的客户是否可以使用 具有更高 Beta (>>3850)的不同热敏电阻?

    此致、

    Jeff